엔지니어링 단위 사전 만들기

엔지니어링 단위 사전을 만들어 사용자 지정 엔지니어링 단위를 정의합니다. 아날로그 변수와 측정 시스템 맵에서 사용자 정의 엔지니어링 단위를 사용합니다.
예를 들어, 사용자 지정 측정 단위를 사용하여 한 시간 동안 생산된 조각의 수를 분당 비트 수로 표현할 수 있습니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    모두
    엔지니어링 단위
    엔지니어링 단위 사전
    을 선택합니다.
    팁:
    엔지니어링 단위 사전
    은
    모델
    이외의 폴더에 만들 수 있습니다.
  2. 엔지니어링단위사전
    #
    을 두 번 클릭합니다.
  3. 사용자 지정 엔지니어링 단위 행을 추가하려면
    Add
    를 선택합니다.
  4. 사용자 지정 엔지니어링 단위 행을 편집하려면 행 셀을 편집합니다.
    팁: 단위 변환은 선형식
    y = mx + q
    를 사용하여 수행됩니다. 여기서
    X
    는 입력값,
    M
    은 기울기,
    Q
    는
    Y
    출력 결과를 계산하는 절편입니다.
    • 물리적 차원
      . 비표준 측정 단위에 대한 참조 수량입니다.
    • 참조 단위
      . 사용자 지정 단위의 기반이 되는 표준 단위입니다. 예를 들어,
      hertz [Hz]
      입니다.
      물리적 차원
      이
      없음
      으로 설정된 경우 비어 있습니다.
    • 단위 ID
      . 사용자 지정 단위의 고유 식별자입니다. 예를 들어,
      1
      입니다.
    • 표시 이름
      . 사용자 지정 단위의 이름입니다. 예를 들어,
      bpm
      입니다.
    • 설명
      . 사용자 지정 단위의 설명입니다. 예를 들어,
      Beats per minute
      입니다.
    • 기울기
      . 표준 단위 값을 사용자 지정 단위 값으로 변환하는 변환 계수입니다. 허용되는 범위는 0.000 01~999,999입니다.
    • 절편
      . 참조된 측정 단위에 더할 값입니다.
    • 결과
      . 참조 단위와 사용자 지정 단위 간에 자동으로 생성된 비교입니다.
      물리적 차원
      이
      없음
      으로 설정된 경우 비어 있습니다.
  5. (선택 사항) 사용자 지정 엔지니어링 단위를 삭제하려면 엔지니어링 단위 행에서 셀을 선택하고
    삭제
    을 선택합니다.
예시: 사용자 지정 단위(bpm)가 있는 엔지니어링 단위 사전
물리적 차원
참조 단위
단위 ID
표시 이름
설명
기울기
절편
결과
주파수
헤르츠 [Hz]
1
bpm
분당 비트 수
60
0
1Hz = 60bpm
예시: 사용자 지정 단위가 있는 엔지니어링 단위 사전(Chicken/m
2
)
물리적 차원
참조 단위
단위 ID
표시 이름
설명
기울기
절편
결과
없음
2
닭 마릿수/m
2
(닭 마릿수/m
2
)
닭 마릿수/평방미터
0.0929
0
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal