범위 전환된 이벤트 구성
변수 또는 개체 속성의 값이 특정 범위 안이나 밖에 있는 경우 메서드를 트리거합니다.
- 프로젝트 보기에서 개체나 변수를 선택합니다.
- 속성에서 변수 또는 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.팁: 필요한 경우를 선택하여 변수를 추가합니다.

- 이벤트의전환에서 다음을 선택합니다.
- 내부(제외)

- 외부(제외)

- 내부(포함)

- 외부(포함)

항목설명
범위
값 전환
메서드 실행 - 시작속성을 설정합니다.팁: 임계값을 입력하거나 임계값에 동적 링크를 추가할 수 있습니다. 동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 끝속성을 설정합니다.팁: 임계값을 입력하거나 임계값에 동적 링크를 추가할 수 있습니다. 동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- VariableTransitioned옆에 있는를 선택합니다.

- 메서드 선택:
- 전역 메서드의 경우명령을 확장합니다.
- 로컬 메서드의 경우 메서드를 노출하는 노드를 확장하거나(예:데이터그리드노드는새로 고침메서드를 노출함) 특정 NetLogic과 관련된 노드를 확장합니다.
- (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
- (선택 사항) 추가 메서드를 선택합니다.
out of range
range event
의견을 작성 부탁드립니다.