주기적으로 데이터를 샘플링하고 저장하는 솔루션 개발

변수 값을 주기적으로 샘플링하고 해당 데이터를 내장형 데이터베이스에 저장하는 응용 프로그램을 만듭니다.
적용 사례
왼쪽에는 타임스탬프와 변수 값이 표시된 표가 있고, 오른쪽에는 약 20의 값을 표시하는 게이지와 데이터 새로 고침 버튼이 있습니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
PeriodicallySamplingStoring.zip
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    변수
    를 선택합니다.
  3. 변수를 모니터링하는 내장형 데이터베이스가 있는 주기적인 데이터 로거를 만듭니다. 데이터 로거 추가 항목을 참조하십시오.
  4. 인터페이스 요소 정렬.
  5. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
왼쪽에는 타임스탬프 및 변수 값 열이 있는 표가 있고, 오른쪽에는 0에서 100까지의 값을 표시하는 반원형 게이지가 있으며, 게이지 아래에는 데이터 새로 고침 버튼이 있습니다.
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal