콤보 상자 구성
프로젝트 노드 또는 데이터베이스의 데이터를 사용하고 런타임에 선택 가능한 항목을 표시하도록 콤보 상자를 구성합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서모델을 확장하고항목 종류를 설정하여 개체에 표시할 항목 종류를 지정합니다.팁:항목 종류속성은 하위 노드에서 인식되는 개체 또는 변수 유형으로 자동 설정됩니다.예를 들어, 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우항목 종류는Motor유형에 대한 참조로 자동 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 팁: 다음 단계는 프로젝트 모델의 데이터에는 선택 사항이며 데이터베이스의 데이터에는 필수입니다.속성의쿼리에서모델에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링하는 표준 SQL 쿼리를 입력합니다.자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.예:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (선택 사항)속성의모드를 선택하여 콤보 상자 변형을 선택합니다.
- 일반. 기존 항목을 선택합니다.
- 일반(텍스트 검색 포함). 기존 항목을 선택하거나 기존 항목의 전체 이름을 입력합니다.
- 편집 가능. 기존 항목을 선택하거나 기존 항목의 전체 이름을 입력합니다. 항목을 추가하려면 새 항목 이름을 입력합니다.
- (선택 사항)속성에서선택 항목과 기본적으로 선택할 항목 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)속성에서 사용자가 항목을 선택할 때 선택할선택 값과 경로 값 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)속성에서선택 취소 허용을참으로 설정하여 개체에서 선택 항목을 지울 수 있도록 합니다.
- (선택 사항)속성에서정렬:
- 정렬 순서를 구성합니다. 요소에 대해오름차순또는내림차순순서를 선택합니다.
- 정렬 기준을 구성합니다. 요소를 정렬할 노드 속성 또는 테이블 열을 설정합니다.팁: 런타임 시 데이터 컨트롤 개체의 최적 성능을 보장하려면, 정렬에 인덱싱된 열을 사용합니다.
- (선택 사항)속성에서모양을 구성합니다.
- 표시. 런타임에 콤보 상자를 표시하거나 숨깁니다.
- 활성화됨. 런타임에 콤보 상자와의 사용자 상호 작용을 활성화하거나 비활성화합니다.
- 불투명도. 콤보 상자 불투명도를0(투명)에서100(불투명)으로 설정합니다.
- 회전. 콤보 상자를 지정된 각도만큼 회전합니다.
- 입력 상자 스타일. 콤보 상자 입력 상자에 적용할 그래픽 스타일을 선택합니다.스타일 시트에 대한 자세한 내용은 스타일시트 항목을 참조하십시오.
- 데이터 목록 스타일. 콤보 상자 데이터 목록에 적용할 그래픽 스타일을 선택합니다.스타일 시트에 대한 자세한 내용은 스타일시트 항목을 참조하십시오.
- 스크롤 막대 스타일. 콤보 상자 스크롤 막대에 적용할 그래픽 스타일을 선택합니다.스타일 시트에 대한 자세한 내용은 스타일시트 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)속성또는 편집기에서크기 및 레이아웃설정을 구성합니다.크기 및 레이아웃 속성에 대한 자세한 내용은 그래픽 개체 레이아웃 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)속성에서텍스트 및 글꼴을 구성합니다.
- 텍스트. 콤보 상자모드가편집 가능일 때 표시할 기본 콤보 상자 텍스트입니다.
- 글꼴 모음. 콤보 상자 텍스트의 글꼴 모음을 선택합니다.
- 글꼴 크기. 콤보 상자 텍스트의 글꼴 크기를 설정합니다.
- 글꼴 두께. 콤보 상자 텍스트의 글꼴 두께를 선택합니다.
- 글꼴 기울임꼴. 콤보 상자 텍스트에 기울임꼴 서식을 적용합니다.
- 텍스트 색상. 콤보 상자 텍스트의 색상을 설정합니다.
- (선택 사항)이벤트에서사용자 선택이 변경됨이벤트와 메서드를 연결합니다.기존 이벤트와 메서드를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 기존 이벤트에 메서드 추가를 참조하십시오.예를 들어, 선택 값에 대한 정보가 포함된 패널을 표시합니다.
combo box
의견을 작성 부탁드립니다.