프로젝트에 대한 암호 정책 구성

프로젝트 노드의 속성을 구성하여 런타임 시 응용 프로그램 사용자에 대한 암호 정책을 구성합니다.
암호 정책 속성은 암호 길이, 사용 기간 및 기록을 지정합니다. 속성을 구성하거나 속성에 동적으로 연결하여 런타임 시 암호를 변경합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 루트 노드를 선택합니다.
  2. 속성
    에서
    암호 정책
    을 확장하고 다음을 지정합니다.
    • 최대 암호 사용 기간
      . 사용자가 암호를 변경해야 할 때까지의 최대 일 수입니다. 0~65,535일을 지정합니다. 사용자가 이전 변경 후 암호를 즉시 변경할 수 있도록 하려면 기본값인 0일을 적용합니다.
    • 암호 기록 적용
      . 이전 암호 사용에 대한 정책입니다. 0~255개의 암호를 지정합니다. 이전 암호를 허용하지 않으려면 기본값 1을 적용합니다. 사용자가 이전 암호를 즉시 사용할 수 있도록 하려면 0을 입력합니다. 사용자가 다시 사용할 수 있는 암호 수를 제한하려면 2~255를 입력합니다.
    • 최소 암호 사용 기간
      . 사용자가 암호를 변경할 수 있을 때까지의 최소 일 수입니다. 0~65,535일을 지정합니다. 사용자가 이전 변경 후 암호를 즉시 변경할 수 있도록 하려면 기본값인 0일을 적용합니다.
    • 최소 암호 길이
      . 암호에 포함되어야 하는 최소 문자 수입니다. 0~64자를 지정합니다. 기본값은 8자입니다. 암호 없이 사용자 계정을 만들려면 0을 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal