별칭 간 동적 링크
별칭을 사용하지 않으면 상위 노드에서 소스 노드까지의 상대 참조 또는 경로를 사용하는 동적 링크가 만들어집니다.
NodeId
속성을 참조할 때 별칭은 상위 노드와 소스 노드 사이의 중개자 역할을 합니다.이 예시에서 노드
C3
의 값은 노드 B2
에 대한 동적 링크를 사용하여 설정됩니다. 왼쪽에서는 동적 링크가 ../../B/B2
를 참조합니다. 오른쪽에서는 별칭이 노드 C
에 설정되고 링크는 별칭과 참조 {B}/B2
를 사용합니다.동적 링크를 설정하려면 동적 링크 소스 노드와 해당 하위 노드가 다음 중 하나에 있는 경우 별칭을 사용합니다.
- 런타임. 동적 링크를 세션 노드로 설정합니다. UI 세션 항목을 참조하십시오.
- 디자인 타임. 동적 링크는 위젯의 동적 로직을 통해 런타임 시 변경됩니다.
별칭은 자주 사용되는 노드에 대한 동적 링크를 만들기 위한 바로 가기가 될 수 있습니다. 예를 들어, 별칭을 바로 가기로 사용하면 동일한 소스 노드를 반복적으로 조회하지 않도록 할 수 있습니다. 디자인 타임에 소스 노드는 그룹화되어
동적 링크
창에서 쉽게 액세스할 수 있습니다. 런타임에서는 별칭 이름을 알아야 별칭이 가리키는 노드에 액세스할 수 있습니다. 별칭 관리 항목을 참조하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.