프로젝트에 Edge App Broker 추가

속성을 구성하고 가용성을 위한 모델을 선택하여 Edge App Broker를 프로젝트에 추가합니다. 시작하기 전에 필요한 설치가 완료되었는지 확인합니다.
다음 항목이 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.
  • Edge App Broker
  • 에지 응용 프로그램
팁: Edge App Broker 및 Edge 응용 프로그램을 얻으려면 Rockwell Automation 담당자에게 문의하십시오.
  1. 프로젝트에 Edge App Broker를 추가하려면
  2. 프로젝트에서 최상위 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    EdgeApplications
    를 선택합니다.
  3. EdgeApplications
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    Edge App Broker
    를 선택합니다.
  4. 에서 Edge App Broker 추가 기능을 구성합니다.
    사용 가능한 Edge App Broker 응용 프로그램은 시스템에 설치된 항목에 따라 다릅니다.
  5. 브로커에 사용할 수 있는 모델을 선택합니다.
    1. 에서
      회색 추가 아이콘
      를 선택합니다.
    2. (선택 사항) 모델의 이름을 바꿉니다.
    3. 모델 옆의
      동적 링크 추가 아이콘
      동적 링크 추가
      를 선택합니다.
    4. 메뉴에서 사용할 폴더를 선택합니다.
      Rockwell Automation에서는 모델에 대해
      모델
      폴더의 내용을 사용할 것을 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal