컬렉션 사용

컬렉션에서 개체를 계산, 반복, 추가 및 제거할 수 있습니다.

컬렉션의 개체 수 계산

count
컬렉션의 속성은 컬렉션에 있는 개체 수를 표현하는 정수 변수입니다. 이 예시는
Panel1
개체의 하위 노드 수를 보여 줍니다.
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

컬렉션에서 개체 반복

foreach
지침을 사용하여 컬렉션의 개체를 반복할 수 있습니다. 이 예시에서는
Panel1
개체의 각 하위 노드에 대한 정보 메시지를 생성합니다. 결과는 모든 하위 노드에 대한
BrowseName
의 목록입니다. 예시에서는 각 주기의 다른 하위 노드를 나타내는 임시
child
변수가 만들어집니다.
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

OPC UA 노드 추가 또는 제거

컬렉션으로 표현된
Add()
및
Remove()
메서드를 사용하여 프로젝트 노드를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 노드 추가 또는 제거 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal