ZipUnzip NetLogic

압축 및 압축 풀기 NetLogic을 사용하면 ZIP 아카이브를 생성, 추출, 암호로 보호할 수 있습니다.
중요: 이 NetLogic은 타사 라이브러리를 사용합니다. 자세한 내용은 NuGet 갤러리 | SharpZipLib 항목을 참조하십시오.

CreateZipArchive
메서드

파일 또는 폴더를 ZIP 아카이브로 압축합니다.
다음 속성을 사용하십시오.
Source
압축할 파일 또는 폴더의 전체 경로입니다.
Target
생성할 아카이브의 전체 경로입니다.
Password
(선택 사항) 생성된 아카이브를 암호로 보호하는 문구입니다.

UnzipArchive
메서드

ZIP 아카이브의 압축을 풉니다.
다음 속성을 사용하십시오.
Source
압축을 풀 ZIP 아카이브의 전체 경로입니다.
Target
아카이브 내용이 추출될 폴더 경로입니다.
Password
(선택 사항) 아카이브를 추출하는 데 필요할 수 있는 문구입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal