검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
필드 변수를 동기화된 상태로 유지
C# API를 사용하여 관심 필드 변수에 참조되는 프로젝트 변수를 동기화된 상태로 유지합니다.
팁:
RemoteVariableSynchronizer
개체에 이러한 프로젝트 변수를 추가해야 합니다.
개체는 필드 변수의 값 변경과 관련된 C# 논리를 구현하는 데 필요합니다.
C# API 참조
RemoteVariableSynchronizer() 생성자
RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)
RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
필드 변수
필드 변수 읽기 또는 쓰기
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal