CLI 명령 실행
명령줄 인터페이스(CLI) 명령을 실행합니다.
FactoryTalk Optix Studio
를 설치합니다. FactoryTalk Optix 설치 가이드 항목을 참조하십시오.- CLI 명령을 실행하려면
- 명령 프롬프트를 엽니다.
- 명령 프롬프트에서"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\를 입력한 다음 사용 가능한 명령과 매개변수를 입력합니다.version\FTOptixStudio"여기서,version은 시스템에 설치된FactoryTalk Optix Studio의 버전을 나타냅니다.사용 가능한 명령 및 매개 변수에 대한 자세한 내용은 CLI 명령 항목을 참조하십시오.팁:다음 명령은FactoryTalk Optix Studio를 기본 위치에 설치했다고 가정합니다.FactoryTalk Optix Studio설치 위치로 사용자 지정 위치를 선택한 경우 그에 따라 경로를 수정합니다.명령의 길이를 줄이고FTOptixStudio로 실행 파일을 호출하려면 시스템 환경 변수를 추가하거나FactoryTalk Optix Studio설치 디렉터리로 이동합니다.예를 들어, 명령 프롬프트에 사용 가능한 명령의 요약을 표시하려면"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\를 입력합니다.version\FTOptixStudio" --help
CLI 명령이 실행됩니다. 일부 명령에 대해 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 표시될 수 있습니다.
명령 실행이 완료되면 다음과 같은 종료 코드가 표시될 수 있습니다.
종료 코드 | 설명 |
|---|---|
0 | 작업에 성공했습니다. |
-1 | 작업에 실패했습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.