외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드 만들기

외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드를 만듭니다.
필수 구성 요소
기본 외부 코드 편집기를 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
  1. 외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 OPC UA 메서드를 만들려면
  2. 개체 유형을 만듭니다. 개체 유형 만들기 항목을 참조하십시오.
  3. 에서 개체 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    사용자 지정 동작 추가
    를 선택합니다.
  4. 개체 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 .
    .NET 코드 편집기(외부)로 편집
    을 선택합니다.
    외부 코드 편집기가 열립니다. NetLogic에 다음 코드가 추가됩니다.
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
코드 편집기에서 메서드를 개발합니다. 전체 예시는 외부 OPC UA 클라이언트에서 호출할 수 있는 메서드 개발에서 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal