구성 및 FTP 클라이언트

NuGet 패키지를 설치하고, FTP 클라이언트 스크립트 매개 변수를 구성하고, 스크립트를 실행하여 FTP 클라이언트를 설정합니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
  1. 다음 NuGet 패키지의 안정적인 버전을 설치합니다. FluentFTP. NuGet 패키지 항목을 참조하십시오.
  2. 필수
    FTPClientLogic
    스크립트 매개 변수를 구성합니다. FTP 클라이언트 구성 항목을 참조하십시오.
  3. FTPClientLogic
    스크립트를 실행합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal