Rockwell Automation 시스템의 FactoryTalk® Optix
FactoryTalk Optix Studio는 HMI 또는 사물 인터넷(IoT) 응용 프로그램을 설계 및 컴파일하기 위한 기능 모듈 프레임워크가 포함된 통합 개발 환경입니다. FactoryTalk Optix Studio에는 HMI 응용 프로그램의 그래픽 인터페이스, 기능 및 논리 작업의 모듈식 설계를 지원하는 사전 정의된 개체 라이브러리가 포함되어 있습니다. 특정 C# 언어 스크립트를 사용하여 설계 단계에서 다양한 작업을 자동화하고 프로젝트에 사용자 지정 기능을 추가할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix Studio는 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 빌드하고 클라이언트 시스템에 배포하는 데 사용하는 웹 및 데스크톱 개발 환경으로 사용할 수 있습니다. FactoryTalk Hub를 통해 FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기에 액세스합니다.
FactoryTalk Optix Studio에서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 개발하고 컴파일합니다. 컴파일된 응용 프로그램은 Windows® 또는 Linux 클라이언트 시스템이나 폐쇄형 Rockwell Automation 장치(예: OptixPanel 또는 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈)에 배포할 수 있습니다.
21 CFR Part 11을 준수하는 시스템에서 사용할 올바른 아키텍처를 찾을 때는 시스템 및 해당 데이터를 작동 중에 어떻게 유지 관리할 것인지 설정하는 것이 중요합니다. 액세스 보안을 위해 즉시 사용 가능한 솔루션의 경우, OptixPanel 및 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈과 같은 폐쇄형 Rockwell Automation 장치는 장치 운영 체제 및 파일에 대한 액세스를 제한하도록 설계되었습니다. 경우에 따라서는 표준화된 데이터 보안 및 관리 정책을 위해 내부 IT 시스템을 활용하는 것이 더 바람직할 수도 있습니다. 여기서 FactoryTalk® Optix를 사용하면 IT 관리자가 유지 관리하는 시스템과 통합하여 적절한 IT 절차 및 자동화된 제어를 구현할 수 있습니다. Windows® 또는 Linux 클라이언트 시스템의 경우 IT 부서에서는 액세스를 제한하는 적절한 정책 및 권한을 배포해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.