호스트 시스템을 종료하는 버튼 만들기

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 실행되는 호스트 운영 체제를 종료하는 버튼을 추가합니다.
중요:
시스템 종료
를 누르면
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 실행되는
호스트 운영 체제가 즉시 종료
됩니다.
  1. 프로젝트 보기
    창에서
    MainWindow (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    버튼
    을 선택합니다.
  2. 버튼 위로 마우스를 가져가서
    편집 아이콘
    을 선택하고
    ShutDownSystemButton
    을 입력합니다.
  3. 속성
    에서
    텍스트
    를
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    으로 설정합니다.
  4. 이벤트
    에서
    MouseClick 이벤트
    옆에 있는
    검은색 추가 아이콘
    를 선택하고
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal