InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
표시된 데이터 유형을 포함하고 해당
IUAVariable
C# 개체를 반환하는 AnalogItemType
에서 파생된 프로젝트 아날로그 변수를 만듭니다.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
인수
- browseName(QualifiedName)
- 새 변수의BrowseName입니다.
- dataTypeId(NodeId)
- 새 변수에 포함된 데이터 유형입니다.팁:DataTypes클래스 내의 노드는 데이터 유형을 나타냅니다. 예:OpcUa.DataTypes.Boolean.
반환
- IUAVariable
- 만들어진 프로젝트 변수에 해당하는 C# 개체입니다.
예제
다음 예제에서는 float 데이터 유형을 포함하는 아날로그 변수(
MyAnalogVar
)를 만드는 API를 보여줍니다.var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
의견을 작성 부탁드립니다.