값 변경에 대한 대화 상자 표시

변수 값 또는 태그 값이 다른 값으로 변경되면 대화 상자가 표시됩니다.
적용 사례
스핀 상자 값이 변경되면 패널이 표시됩니다.
왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼과 값 0을 표시하는 중앙 디스플레이가 있는 숫자 스테퍼 컨트롤입니다.
닫기 버튼과 함께 아래에는 1페이지를 보여주는 탐색 컨트롤이 있는, 대화 상자 1로 레이블 지정된 대화 상자 창입니다.
노트:
샘플 프로젝트 다운로드:
DisplayDialog.zip
필수 구성 요소
  1. 프로젝트를 개발하려면
  2. 인터페이스 요소 정렬.
  3. 프로젝트 저장.
디자인 적용 사례
숫자 디스플레이와 아래쪽 중앙에 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼이 있는 그리드 배경입니다.
제목 아래 중앙에 닫기 버튼이 있는, 대화 상자 1로 레이블 지정된 대화 상자 창입니다. 그리드 배경이 보입니다.
실행 아이콘
실행
을 선택하고 클라이언트 에뮬레이터를 통해 프로젝트를 실행하여 프로젝트를 테스트합니다. 원격 클라이언트에서 프로젝트를 실행하려면 대상 장치 추가의 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal