CREATE 절

CREATE
문은 부분적으로
TABLE
및
INDEX
를 지원합니다.
중요:
CREATE
문(
TABLE
및
INDEX
포함)은 Influx 데이터베이스 파서에서 지원되지 않습니다. 명시적 스키마만 클라이언트 API를 사용하여 관리하거나 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/ 항목을 참조하십시오.

지원되는 기능

지원되는 CREATE 기능의 예
예상 동작
예상 동작을 달성하기 위한 쿼리
테이블에 고유 인덱스를 생성합니다.
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1);
인덱스가 아직 없는 경우 생성합니다.
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1);
SELECT 문을 사용하여 테이블을 생성합니다.
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;
SELECT 문을 사용하여 임시 테이블을 생성합니다.
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;

지원되지 않는 기능

  • Influx 데이터베이스에 대한 CREATE 문.
  • 명시적 열 정의가 포함된 고급 테이블 생성 메서드.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal