¿Desea guardar las ediciones pendientes para ejecutar el comando en línea? Una vez que se guardan las ediciones, el comando en línea puede iniciar el movimiento.
Module Properties Dialog Box - Power Tab Overview (PowerFlex 700S and PowerFlex 700SE with DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 and PowerFlex 700Se2 with DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module) - ficha Configuración (1756-DM, PowerFlex 700S y PowerFlex 700SE con DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 y PowerFlex 700Se2 con DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Cuando esté establecida la opción de intercalar interrupciones, el período de muestreo en tiempo real (RTS) debe ser cero, el régimen de conversión debe ser 1200 Hz y la constante de tiempo de paso bajo debe ser ninguna.