Señal baja demasiado alta
El valor de escala de señal baja no es menor que el valor de escala de señal alta. Los valores de escala se introducen en unidades de señal del módulo (module). Debe establecer estos puntos de salida dentro del rango de señal predeterminado del módulo (module). Estos valores son escalados a valores de ingeniería.
Introduzca una señal baja que sea menor que la señal alta.
Entregue su opinión