Instrucciones de variadores

Las instrucciones de variadores incluyen la siguiente información.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea
Utilice esta instrucción
Ejecutar una operación integral.
INTG
Ejecutar un algoritmo PI.
PI
Proporcionar una interfaz desde un módulo de entrada de posición (como un módulo de retroalimentación de codificador o solucionador) hasta el sistema digital. Para ello, se calcula el cambio en la entrada de un escaneado al siguiente.
PMUL
Realizar una función de rampa con un grado de variación agregado
SCRV
Utilizar un término de ganancia, un retardo de primer orden y un adelanto de segundo orden.
SOC
Añadir y quitar dos entradas en un valor acumulado.
UPDN
Habilitar operadores para iniciar operaciones de control de la máquina, como realizar impulsos en un motor o activar una válvula, con un alto grado de precisión y determinismo.
HMIBC
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal