Instrucciones matemáticas avanzadas

Las instrucciones matemáticas avanzadas incluyen las siguientes instrucciones:
Diagrama de escalera y bloque de funciones
Texto estructurado
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Calcular el logaritmo natural de un valor
LN
Calcular el logaritmo de base 10 de un valor
LOG
Elevar un valor a la potencia de otro valor
EXPT
La mezcla de diferentes tipos de datos puede ocasionar pérdidas de exactitud y errores de redondeo y puede hacer que la instrucción necesite más tiempo para ejecutarse. Compruebe el bit S:V para ver si el resultado se ha truncado.
Los tipos de datos que aparecen
negrita
indican tipos de datos óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.
Una instrucción de matemática avanzada ejecuta la instrucción una vez cada vez que se escanee la instrucción y tanto tiempo como sea verdadera la condición de entrada de reglón. Si desea que se evalúe la instrucción solo una vez, utilice la instrucción ONS para desencadenar la instrucción matemática.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal