X a la potencia de Y (EXPT)
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de seguridad |
|---|---|---|
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí | No |
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Sí | Sí |
La instrucción X a la potencia de Y (EXPT) eleva Source A (X) a la potencia de Source B (Y) y almacena el resultado en Destination.
CONSEJO:
En la versión 36 de Logix Designer, el mnemónico de esta instrucción ha cambiado de XPY a EXPT.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD

Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.

Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO:
Use ** como un operador en una expresión para calcular el mismo resultado. Consulte
Structured Text Syntax
para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Source A | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | inmediato etiqueta | valor que exponenciar |
Source B | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | inmediato etiqueta | exponente |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | etiqueta | Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción. |
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
EXPT | FBD_MATH | etiqueta | Estructura de EXPT |
Estructura de FBD_MATH
Miembros de entrada | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. El valor predeterminado es verdadero. |
SourceA | REAL | Valor agregado a SourceB. |
SourceB | REAL | Valor agregado a SourceA. |
Miembros de salida | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción se ejecutó sin fallos al ser habilitada. |
Dest | REAL | Resultado de la instrucción. |
Función FBD
Operandos de entrada (Pin izquierdo) | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
Origen A (arriba) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Valor que exponenciar |
Origen B (abajo) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | exponente |
Operando de salida (pin a la derecha) | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
Dest | DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Resultado de la función. |
Descripción
La instrucción XPY eleva Source A (X) a la potencia de Source B (Y) y almacena el resultado en Destination. Si Origen A (X) es un valor negativo, Origen B (Y) debe ser un valor no fraccionario o se generará un fallo menor.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores | Afecta a las marcas de estado matemáticas |
|---|---|
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Condicional |
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí |
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A. |
La condición de entrada de reglón es falsa. | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. |
La condición de entrada de reglón es verdadera. | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. Destino = valor de Origen X a la potencia de Origen Y. |
Post-escaneado | N/A. |
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
EnableIn es falso | Establecer EnableOut a EnableIn. |
EnableIn es verdadero | Destino = valor de Origen X a la potencia de Origen Y. Si se produce un desbordamiento Borrar EnableOut a falso. else Se establece EnableOut a verdadero. |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Primera ejecución de instrucción | N/A |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones

Función FBD

Texto estructurado
resultado := (value_1 ** value_2);
Entregue su opinión