Instrucciones de estadísticas

Las instrucciones estadísticas incluyen:
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea
Utilice esta instrucción
Calcular un valor promedio de tiempo.
MAVE
Buscar la señal máxima en el tiempo.
MAXC
Buscar la señal mínima en el tiempo.
MINC
Calcular un desplazamiento de desviación estándar.
MSTD
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal