Instrucciones de grupo de movimiento

Las instrucciones de grupo incluyen todas las instrucciones de movimiento que operan en todos los ejes del grupo especificado. Las instrucciones aplicadas a los grupos incluyen el estroboscopio de posición, el control de apagado y las instrucciones de parada. Cada controlador Logix solo admite un grupo.
Estas son las instrucciones de grupo de movimiento.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
IMPORTANTE: Las etiquetas usadas del atributo de control de movimiento en las instrucciones solo se deberían usar una vez. Si se vuelve a usar la etiqueta de control de movimiento en otras instrucciones puede ocasionar una operación inesperada. Esto podría resultar en daños al equipo o lesiones al personal.
Las Instrucciones de control de grupo incluyen todas las instrucciones de movimiento que operan en todos los ejes del grupo especificado. Las instrucciones que se pueden aplicar a los grupos incluyen el estroboscopio de posición, el control de apagado y las instrucciones de parada. Tenga en cuenta que, por el momento solo se admite un grupo por controlador Logix.
Las instrucciones de grupo de movimiento son:
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Iniciar una parada de movimiento de un grupo de ejes.
MGS
Forzar todos los ejes de un grupo al estado operativo apagado.
MGSD
Realizar transición de un grupo de ejes del estado operativo apagado al estado operativo del eje preparado.
MGSR
Bloquear el comando actual y la posición real de todos los ejes de un grupo.
MGSP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal