Z

zona de edición
En el editor de diagrama del bloque de funciones, la routine completa es la zona de edición.
En el editor de lógica de escalera, una zona de edición hace referencia a un cambio lógico a un renglón que se transfirió al controller pero que todavía no se ha ensamblado. Las zonas de edición aparecen con una letra mayúscula (I, R o D) a la izquierda del renglón. En el modo Marcha, un renglón con una zona de edición puede o no ejecutarse dependiendo de si el program está en el modo de prueba de ediciones o el modo cancelar prueba de ediciones.
zona de eliminación (renglón D)
Una zona de edición que indica un renglón que ha sido eliminado mientras estaba en el modo Marcha. El renglón sólo se ejecuta en el modo cancelar de prueba de ediciones y no se puede editar.
zona de inserción (renglón I)
Una zona de edición que indica un renglón que ha sido insertado en una routine mientras estaba en el modo Marcha. El renglón sólo se ejecuta cuando está en el modo Prueba de ediciones. Si cambia un renglón existente mientras está en el modo Marcha, también se crea un renglón de inserción y el renglón original se convierte en una zona de reemplazo.
zona de reemplazo (renglón R)
Una zona de edición que indica un renglón que ha sido sustituido por una zona de inserción debido a un cambio realizado en el modo Marcha. El renglón sólo se ejecuta en el modo Cancelar prueba de ediciones. El renglón no se puede editar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal