U
un impulso
Una técnica de programación que establece un bit para un escán de program solamente.
unidad de procesamiento central (CPU)
Las sección de toma de decisiones y almacenamiento de datos de un controller programable.
unidades de ingeniería
Las unidades de medida (tales como libras, libras por pulgadas cuadradas, grados centígrados) relativas al proceso. Una señal de entrada suele ser un porcentaje del rango de la escala completa (como ± 5 voltios o 4-20 mA) de una medida directa que debe luego convertirse, mediante escala, a unidades de ingeniería.
unidifusión
Mensaje enviado a una única dirección de red.
uso
La propiedad de la etiqueta que identifica el tipo de parámetro. Local, Entrada, Salida, InOut y Público son ejemplos de posibles valores.
Entregue su opinión