Descripción general del cuadro de diálogo de configuración PID - ficha Alarmas

Use esta ficha para configurar las alarmas activadas por la instrucción PID.
Parámetros
Variable de proceso (PV) alta
El valor al cual la alarma alta de PV se establece en verdadero. Éste es el valor de PV más alto que puede tolerar el sistema.
Variable de proceso (PV) baja
El valor al cual la alarma baja de PV se establece en verdadero. Éste es el valor de PV más bajo que puede tolerar el sistema.
Banda muerta de variable de proceso (PV)
Ésta es una banda muerta de un solo lado. El bit de alarma no se establece hasta que la PV cruza la banda muerta y llega al límite de alarma. El bit de alarma permanece establecido hasta que la PV pasa nuevamente y sale de la banda muerta.
Desviación positiva
Introduzca un valor de desviación positiva (.DVP).
Desviación negativa
Introduzca un valor de desviación negativa (.DVN).
Banda muerta de desviación
Introduzca un valor de banda muerta de alarma de desviación (.DVDB).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal