Calibración de FLEX I/O: Producir señales de referencia baja

Para producir señales de baja referencia para calibración de desplazamiento:
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Seleccione
Siguiente
para realizar la calibración de offset.
También puede seleccionar:
  • Reintentar
    si se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
    CONSEJO:
    este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal