Error al importar el componente
No se puede importar el componente (programa (program), fase o instrucción adicional). Este error puede ocurrir por los motivos siguientes.
El destino de importación ya no es válido.
Esto sucede cuando el modo Conectado en marcha remota de un comando Importar no se puede completar porque el destino de importación ya no es válido. El componente especificado se descarta tras la importación.
El componente bloqueado procede de una familia de controladores (controllers) distinta.
Un componente bloqueado procedente de una familia de controladores (controllers) distinta no se puede importar mientras está en línea. El componente debe volver a compilarse para admitir el controlador (controller) actual y, a continuación, volver a bloquearse.
Entregue su opinión