Valores de escala de ingeniería iguales

Los valores de escala de ingeniería baja e ingeniería alta son iguales. Los valores de ingeniería baja y alta no pueden ser iguales porque todos los valores de señales se escalarán a un solo valor de unidad de ingeniería. Introduzca nuevos valores de escala de ingeniería baja y de ingeniería alta.
El valor de entrada devuelto no cambiaría nunca.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal