Dirección del servidor DNS secundario no válida
Ha introducido una dirección de servidor DNS secundario incorrecta.
El primer octeto de la dirección IP no puede ser 0, 127 ni un número mayor que 223 (por ejemplo, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x, etc.).
La dirección de servidor DNS secundario se comprueba cuando se presiona el botón Definir para descargar datos al módulo (module). Si se introduce cualquiera de los valores mostrados y se intenta efectuar la descarga, se muestra este error y no se descargan valores al módulo (module).
Introduzca la dirección de servidor DNS secundario correcta. Si no la conoce, consulte al administrador de red.
Entregue su opinión