Instrucciones trigonométricas
Las instrucciones trigonométricas evalúan las operaciones aritméticas utilizando operaciones trigonométricas.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera, Bloque de funciones y Texto estructurado
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
Hallar el seno de un valor. | SIN |
Hallar el coseno de un valor. | COS |
Hallar la tangente de un valor. | TAN |
Hallar el arcoseno de un valor. | ASIN |
Hallar el arcocoseno de un valor. | ACOS |
Hallar la arcotangente de un valor. | ATAN |
Hallar la arcotangente de dos argumentos de un valor. | ATAN2 |
Se pueden mezclar tipos de datos, pero es posible que se pierda precisión, que haya errores de redondeo y que la instrucción tarde más tiempo en ejecutarse. Compruebe el bit S:V para ver si el resultado se ha truncado.
Los tipos de datos que aparecen en
negrita
indican tipos de datos óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.Una instrucción trigonométrica ejecuta la instrucción una vez cada vez que se escanee la instrucción y duranto tanto tiempo como sea verdadera la condición de entrada de reglón. Si desea que se evalúe la instrucción solo una vez, utilice la instrucción ONS para desencadenar la instrucción trigonométrica.
Entregue su opinión