Ver Resultados de offset de salida - calibración de FLEX I/O

Para ver los resultados de la calibración de offset, realice el paso (step) siguiente. Puede ver los resultados en la
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
columna
Estado
.
Si la columna Estado muestra:
Entonces:
Aceptar
Seleccione
Siguiente
para realizar la calibración de ganancia.
Error
Seleccione
Reintentar
para repetir el proceso.
También puede seleccionar:
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal