Ficha Ganancia - FLEX I/O analógico
Esta ficha le permite conectar un medidor a un canal del módulo (module) analógico FLEX I/O.
Use los siguientes botones para realizar la acción (action) deseada:
Reintentar
Seleccione este botón si ocurre un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
CONSEJO:
este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
Siguiente
Seleccione este botón para producir la señal de referencia alta.
Detener
Seleccione este botón para cancelar y salir de la calibración.
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión