Asignar señales de baja referencia - Entrada - Calibración de FLEX I/O
Para adjuntar señales de referencia baja para la calibración de desplazamiento.
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
- Conecte una fuente de voltaje/corriente de precisión a los terminales.
- Establezca la fuente de voltaje/corriente de precisión en el valor correcto.
- SeleccioneSiguientepara realizar la calibración de offset.
El módulo (module) lee la señal y realiza la calibración.
También puede seleccionar:
- Reintentarsi se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.CONSEJO: Este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
- Detenerpara cancelar y salir de la calibración.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión