Instrucciones de fase de equipo

Las instrucciones de fase de equipo incluyen:
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
Estas instrucciones no están disponibles en el bloque de funciones.
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Señalar una fase de equipo en la que la rutina de estado esté completa para indicar que debe pasar al siguiente estado.
PSC
Cambiar el estado o subestado de una fase de equipo.
PCMD
Dar un comando Retener, Detener o Invalidar a una fase de equipo, independientemente de la propiedad.
POVR
Señalar un fallo de una fase de equipo
PFL
Borrar el código de fallo de una fase de equipo
PCLF
Iniciar la comunicación con el software FactoryTalk Batch.
PXRQ
Borrar el bit NewInputParameters de una fase de equipo
PRNP
Configurar puntos de interrupción dentro de la lógica de una fase de equipo
PPD
Asumir la propiedad de una fase de equipo para una de estas opciones:
  • Impedir que otro programa o software FactoryTalk Batch ordene una fase de equipo
  • Asegurarse de que otro programa o software FactoryTalk Batch no sea ya propietario de una fase de equipo
PATT
Renunciar a la propiedad de una fase de equipo
PDET
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal