Instrucciones de PlantPAx
Las instrucciones integradas de PlantPAx monitorizan y procesan entradas y salidas discretas y analógicas para controlar dispositivos.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera, Bloque de función y Texto estructurado
Para: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
Proporcionar datos digitales HART para un dispositivo analógico inteligente junto con la instrucción Procesar entrada analógica (PAI) o salida analógica (PAO) para dicho dispositivo. | Procesar HART analógico (Process Analog HART, PAH) |
Monitorizar un valor analógico, por ejemplo, desde un canal de un módulo de entrada analógica. | Procesar entrada analógica (Process Analog Input, PAI) |
Monitorizar una variable de proceso (PV) analógica usando dos señales de entradas analógicas. | Procesar entrada analógica de doble sensor (Process Dual Sensor Analog Input, PAID) |
Monitoriza una variable de proceso (PV) analógica usando hasta ocho señales de entradas analógicas. | Procesar entrada analógica de sensores múltiples (Process Multi Sensor Analog Input, PAIM) |
Manipular una salida analógica para controlar un dispositivo de campo. | Procesar salida analógica (Process Analog Output, PAO) |
Ejecutar hasta ocho compuertas de lógica booleana configurable. | Procesar lógica booleana (Process Boolean Logic, PBL) |
Seleccionar el origen de comando para un dispositivo. | Procesar origen de comando (Process Command Source, PCMDSRC) |
Controlar y monitorizar la retroalimentación desde un dispositivo discreto de 2 estados, 3 estados o 4 estados en una variedad de modos. | Procesar dispositivo discreto de 2, 3 o 4 estados (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD) |
Generar salidas que proporcionen datos y alarmas en bandas muertas y umbrales. | Procesar controlador de banda muerta (Process Deadband Controller, PDBC) |
Monitorizar una condición discreta, por ejemplo, desde un canal de un módulo de entrada discreta. | Procesar entrada discreta (Process Discrete Input, PDI) |
Manipular una salida discreta para controlar un dispositivo de campo. | Procesar salida discreta (Process Discrete Output, PDO) |
Controlar la adición de un ingrediente que utilice un caudalímetro para medir la cantidad de ingrediente agregado. | Procesar dosificación (Process Dosing, PDOSE) |
Enviar una señal de salida analógica primaria a varios usuarios o dispositivos secundarios. | Procesar distribución analógica (Process Analog Fanout, PFO) |
Seleccionar la variable controlada (CV) más alta o más baja de hasta seis CV entrantes y enviar la CV seleccionada como salida. | Procesar selector alto o bajo (Process High or Low Selector, PHLS) |
Recopilar o sumar las condiciones de enclavamiento que detienen o desactivan un equipo en ejecución o activado. | Procesar enclavamientos (Process Interlocks, PINTLK) |
Controlar un grupo paralelo de motores, por ejemplo, un conjunto de bombas que compartan una misma fuente de entrada y un mismo destino de descarga. | Procesar grupo de motores avance/retardo/en espera (PLLS) |
Monitorizar y controlar un motor fijo de una sola velocidad, de dos velocidades o de retroceso. | Procesar motor (Process Motor, PMTR) |
Controlar y monitorizar la retroalimentación de un dispositivo discreto circular o lineal con hasta 30 posiciones. | Procesar dispositivo de posición n (Process n-Position Device, PNPOS) |
Recopilar o sumar las condiciones permisivas que permiten activar un equipo. | Procesar permisivos (Process Permissives, PPERM) |
Manipule la variable de control (CV) en lazos de controles reglamentarios, en respuesta a las lecturas de variables de proceso (PV) y a las configuraciones del punto de ajuste (SP, la PV de destino). | Procesar proporcional + integral + derivativo (Process Proportional + Integral + Derivative, PPID) |
Calcular un flujo a temperatura y presión estándar. | Procesar flujo compensado de presión/temperatura (Process Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC) |
Evitar que los motores grandes arranquen repetidamente. | Procesar inhibición de reinicio (Process Restart Inhibit, PRI) |
Registrar el tiempo de ejecución total y el número de instancias en las que el motor u otro equipo se inicia. | Procesar tiempo de ejecución y contador de inicio (Process Run Time and Start Counter, PRT) |
Calcular el volumen de producto en un tanque cilíndrico vertical, dado el nivel del producto y la tabla de calibración del tanque. | Procesar tabla de bandas de tanque (Process Tank Strapping Table, PTST) |
Operar una válvula monoestable, de dos posiciones, una válvula de solenoide doble o una válvula operada por motor en diferentes modos; monitorizar válvulas manuales de dos posiciones. | Procesar válvula (Process Valve, PVLV) |
Controlar y monitorizar la retroalimentación de una válvula a prueba de mezcla en varios modos y estados. | Procesar válvula a prueba de mezcla (Process Mix Proof Valve, PVLVMP) |
Monitorizar una válvula de dos estados (abierta y cerrada) y registrar estadísticas de tiempos y conteos de carreras. | Procesar estadísticas de válvulas (Process Valve Statistics, PVLVS) |
Monitorizar y controlar un motor de velocidad variable mediante un variador de CA (frecuencia variable) o CC. | Procesar variador de velocidad variable (PVSD) |
Entregue su opinión