W
wall clock time
Un dispositivo ubicado en el controller que se usa para establecer y llevar el seguimiento de la hora. Es un contador de 64 bits que cuenta en microsegundos. Su CurrentValue es el número de microsegundos desde las 0000 horas, 1 de enero de 1970, hora coordinada universal (UTC).
Las instrucciones SSV y GSV se pueden usar para establecer y leer el Wall Clock Time en un formato legible para el operador (por ejemplo, año, mes, día, hora, minuto, segundo y microsegundo).
watchdog
Un término usado para especificar por cuánto tiempo se puede ejecutar una task antes de que se active un fallo del controller de watchdog.
WORD
Una ubicación de almacenamiento en la memoria que consta de un grupo de 16 bits o 2 bytes. Un grupo o número de bits en una secuencia que se considera como una unidad.
Entregue su opinión