Ganancia de entrada para calibración de FLEX E/S

Para ver los resultados de la calibración de la ganancia del canal de entrada:
Vea la columna
Estado
.
SI:
  • Si aparece
    Aceptar (OK)
    , seleccione
    Siguiente
    para realizar la calibración de ganancia en los canales de salida.
  • Si aparece Error, seleccione
    Reintentar
    para repetir el proceso.
También puede seleccionar:
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal