No se pudo encontrar el módulo (module)
Se ha producido un problema de comunicación con el módulo (module). Verifique si:
- se configuró una ranura incorrecta para el módulo (module).
- el módulo (module) creado en el software no existe en la red en la dirección especificada en el software o se perdió la comunicación con el módulo.
- el módulo (module) tiene un fallo mayor (major fault)
- se configuró un módulo (module) puente para una ranura incorrecta, entró en fallo o se perdió la comunicación.
- FactoryTalk Linxno se está ejecutando
Entregue su opinión