DriveCoolingFault
Se aplica a: Ejes (axes) de servovariador.
DriveCoolingFault es un atributo booleano. Se establece cuando la temperatura ambiente que rodea a los circuitos de control del variador sobrepasa la temperatura ambiente de desactivación del variador. Este fallo se debe generalmente al fallo de algún elemento (por ejemplo, un ventilador) del sistema de enfriamiento.
DriveCoolingFault es un fallo no recuperable.
En caso de un DriveCoolingFault, arregle el sistema de enfriamiento del variador y vuelva a conectar la alimentación al variador.
Cuando se produce un DriveCoolingFault, se establece el bit #19 del atributo DriveFault, el atributo PhysicalAxisFault y el bit #0 del atributo AxisFault.
Entregue su opinión