Archivo de matriz - Instrucciones misceláneas
Las instrucciones de archivo/miscelánea operan en matrices de datos.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
CONSEJO:
STD
Bloque de funciones
No disponible
Texto estructurado
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
Realizar operaciones aritméticas, lógicas, de desplazamiento y funciones en valores de matrices. | FAL |
Buscar y comparar valores de matrices | FSC |
Copiar el contenido de una matriz en otra matriz | COP |
Copiar uno o varios valores de Source en Destination | CPS |
Llenar una matriz con datos específicos | FLL |
Calcular la media de una matriz de valores | AVE |
Ordenar una dimensión de datos de matriz en orden ascendente | SRT |
Calcular la desviación estándar de una matriz de valores | STD |
Averiguar el tamaño de una dimensión de una matriz | SIZE |
Se pueden mezclar data tipos de datos, pero es posible que se pierda precisión, que haya errores de redondeo y que la instrucción tarde más tiempo en ejecutarse. Compruebe el bit S:V para ver si el resultado se ha truncado.
Los tipos de datos que aparecen en
negrita
indican tipos de datos óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.Seleccionar el Modo de funcionamiento
En el caso de las instrucciones FAL y FSC, el modo indica al controlador cómo distribuir la operación de matriz.
Si desea: | Seleccione este modo: |
operar en todos los elementos especificados de una matriz antes de pasar a la siguiente instrucción | Modo Todos |
distribuir una operación de matriz a lo largo de varios escaneados introducir el número de elementos sobre los que se debe operar en cada escaneado (1-2147483647) | Modo Numérico |
manipular un elemento de la matriz cada vez que el valor de condición de entrada de reglón pase de falso a verdadero. | Modo Incremental |
Entregue su opinión