Modo Incremental
El modo Incremental manipula un elemento de la matriz cada vez que el valor de condición de entrada de peldaño de la instrucción pase de falso a verdadero

El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. La ejecución solo se produce en un escaneado en el que el valor de condición de entrada de peldaño pasa de falso a verdadero. Cada vez que esto ocurre, solo se manipula un elemento de la matriz. Si el valor de condición de entrada de peldaño sigue siendo verdadero durante más de un escaneado, la instrucción solo se ejecuta durante el primer escaneado.

El bit .EN se establece cuando la condición de entrada de renglón es verdadera. El bit .DN se establece cuando se ha manipulado el último elemento de la matriz. Cuando se ha manipulado el último elemento y la condición de entrada de reglón se vuelve falsa, se borran el bit .EN, el bit .DN y el valor .POS.
La diferencia entre el modo Incremental y el modo Numérico a un régimen de un elemento por escaneado es:
- El modo Numérico con cualquier número de elementos por escaneado solo requiere una transición de falso a verdadero de condición de entrada de peldaño para que comience la ejecución. La instrucción sigue ejecutando el número de elementos especificado cada escaneado hasta que se complete, independientemente del estado de condición de entrada de peldaño.
- El modo Incremental requiere que el valor de condición de entrada de peldaño pase de falso a verdadero para manipular un elemento de la matriz.
Entregue su opinión