Búsqueda y comparación de archivos (FSC)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.La instrucción FSC compara valores en una matriz, elemento por elemento.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Control | CONTROL | CONTROL | Etiqueta | Estructura de control para la operación |
Length | DINT | DINT | Inmediato | Esto representa la estructura de CONTROL .LEN |
Position | DINT | DINT | Inmediato | Esto representa la estructura de CONTROL .POS |
Mode | DINT | DINT | Inmediato | Muestra cómo distribuir la operación Selecciona INC, ALL o introduce un número en el rango de 1 a 2147483647 |
Expression | SINT INT DINT REAL STRING | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL String type | Inmediato Etiqueta | Una expresión que consiste en etiquetas y/o valores inmediatos separados por operadores |
Longitud y Posición (correspondiente a .LEN y .POS en la etiqueta de control) son pseudo-operandos. Para obtener más información, consulte Inicialización del pseudo-operando.
Estructura de CONTROL
Mnemónico | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
.EN | BOOL | El bit de habilitación indica que la instrucción FSC está habilitada. |
.DN | BOOL | El bit de efectuado se establece cuando la instrucción ha operado en el último elemento (.POS = .LEN). |
.ER | BOOL | El bit de error no se modifica. |
.IN | BOOL | El bit de inhibición indica que la instrucción FSC detectó una comparación verdadera. Debe borrar este bit para continuar la operación de búsqueda. |
.FD | BOOL | El bit de encontrado indica que la instrucción FSC detectó una comparación verdadera. |
.LEN | DINT | La longitud especifica el número de elementos de la matriz en el que opera la instrucción. |
.POS | DINT | La posición contiene la posición del elemento actual al que tiene acceso la instrucción. |
Descripción
Cuando EnableIn de la instrucción FSC realiza una transición de falso a verdadero, la expresión se evalúa sobre el modo especificado de iteración.
Si el resultado de la evaluación es verdadero, la instrucción establece el bit .FD, y el valor de .POS refleja la posición de la matriz donde la instrucción encontró la comparación verdadera. La instrucción establece el bit .IN para evitar más iteraciones.
Seleccionar el modo de funcionamiento
Para las instrucciones del FSC, el modo le indica al controlador cómo distribuir la operación de la matriz.
Si desea: | Seleccione este modo: |
|---|---|
Operar en todos los elementos especificados en una matriz antes de continuar con la siguiente instrucción. | Todas |
Distribuir el funcionamiento de la matriz sobre una serie de escaneados. Introducir el número de elementos para operar por escaneado (1-2147483647). | Numérico |
Manipular un elemento de la matriz cada vez que EnableIn pase de falso a verdadero. | Incremental |
Modo Todos
En el modo Todos, todos los elementos especificados en la matriz se utilizan antes de continuar con la siguiente instrucción. La operación comienza cuando EnableIn de la instrucción realiza una transición de falso a verdadero. El valor de posición (.POS) en la estructura de control apunta al elemento de la matriz que la instrucción está utilizando actualmente. La operación se detiene bajo dos condiciones. Cuando el valor .POS es igual o superior al valor .LEN, Y cuando la expresión se evalúa como verdadera.

El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. Cuando finaliza la ejecución de la instrucción, el bit .DN es verdadero. El bit .DN, el bit .EN y el valor .POS se borran cuando EnableIn es falso. Solo entonces puede desencadenarse otra ejecución de la instrucción mediante una transición de falso a verdadero de EnableIn.

Modo Numérico
El modo Numérico distribuye el funcionamiento de la matriz sobre una serie de escaneados. Este modo es útil cuando se trabaja con datos que no son críticos para el tiempo o grandes cantidades de datos. Se introduce el número de elementos para operar durante cada escaneado, lo que mantiene el tiempo de escaneado más corto.
La ejecución se desencadena cuando EnableIn realiza una transición de falso a verdadero. Una vez desencadenada, la instrucción se ejecuta cada vez que se escanea con el número de escaneados necesarios para completar la operación sobre toda la matriz. Cuando está desencadenada, EnableIn puede cambiar repetidamente sin interrumpir la ejecución de la instrucción.

Evite utilizar los resultados de una instrucción de archivo que funcione en modo numérico hasta que el bit .DN o .IN sea verdadero.
El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. Cuando finaliza la ejecución de la instrucción, el bit .DN es verdadero.

Si EnableIn es verdadero al finalizar, los bits .EN y .DN son verdaderos hasta que EnableIn pase a falso. Cuando EnableIn se vuelve falso, estos bits y el valor .POS se borran.
Si EnableIn es falso al finalizar, el bit .EN se borra inmediatamente. Después de borrarse el bit .EN, en el siguiente escaneado se borran el bit .DN y el valor .POS.
Modo Incremental
El modo Incremental manipula un elemento de la matriz cada vez que EnableIn pase de falso a verdadero.

El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. La ejecución se produce solo en un escaneado en el que EnableIn pasa de falso a verdadero. Cada vez que esto ocurre, solo se manipula un elemento de la matriz. Si EnableIn permanece verdadero durante más de un escaneado, la instrucción solo se ejecuta durante el primer escaneado.

El bit .EN se establece cuando la condición de entrada de renglón es verdadera. El bit .DN se establece cuando se ha manipulado el último elemento de la matriz. Cuando se ha manipulado el último elemento y la condición de entrada de reglón se vuelve falsa, se borran el bit .EN, el bit .DN y el valor .POS.
La diferencia entre el modo Incremental y el modo Numérico a un régimen de un elemento por escaneado es:
El modo Numérico con cualquier cantidad de elementos por escaneado requiere solo una transición de falso a verdadero de EnableIn para iniciar la ejecución. La instrucción continúa ejecutando el número de elementos especificado en cada escaneado hasta su finalización, independientemente del estado de EnableIn.
El modo Incremental requiere que EnableIn cambie de falso a verdadero para manipular un elemento de la matriz.
Expresiones de formato
Para cada operador que utilice en una expresión, debe proporcionar uno o dos operandos (etiquetas o valores inmediatos). Se usa la siguiente tabla para dar formato a los operadores y operandos dentro de una expresión.
Para operadores que operan en: | Se usa este formato: | Ejemplo |
|---|---|---|
Un operando | operador(operando) | ABS(etiqueta) |
Dos operandos | operand_a operador operand_b | tag_b + 5 tag_c AND tag_d (tag_e**2) MOD (tag_f / tag_g) |
Determinar el orden de operación
Las operaciones que escribe en la expresión se realizan mediante la instrucción en un orden prescrito, no necesariamente en el orden en que las escribe. Puede anular el orden de operación agrupando los términos entre paréntesis, forzando la instrucción a realizar una operación entre paréntesis antes de otras operaciones.
Las operaciones del mismo orden se realizarán de izquierda a derecha.
Order | Operación |
|---|---|
1 | ( ) |
2 | ABS, ACOS, ASIN, ATAN, COS, DEG, BCD_TO, LN, LOG, RAD, SIN, SQRT, TAN, TO_BCD, TRUNC |
3 | ** |
4 | - (negar), NOT, ! |
5 | *, /, MOD |
6 | - (restar), + |
7 | AND |
8 | XOR |
9 | OR |
10 | <, <=, >, >=, =, <> |
11 | && |
12 | ^^ |
13 | || |
Uso de cadenas en una expresión
Para usar cadenas de caracteres ASCII en una expresión, siga estas pautas:
Una expresión puede comparar dos etiquetas de cadenas.
No puede introducir caracteres ASCII directamente en la expresión.
Solo se permiten los siguientes operadores:
Operador | Descripción |
|---|---|
= | Igual |
< | Menor que |
<= | Menor o igual que |
> | Mayor que |
>= | Mayor o igual que |
<> | No igual |
Las cadenas son iguales si sus caracteres coinciden.
Los caracteres ASCII distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La mayúscula A ($41) no es equivalente a la minúscula a ($61).
Lo que determina si una cadena es mayor o menor que otra son los valores hexadecimales de los caracteres.
Cuando las dos cadenas se ordenan como en un directorio telefónico, el orden de las cadenas determina cuál es superior.

Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores | Afecta a las marcas de estado matemáticas |
|---|---|
controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | No |
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí |
Fallos mayores/menores
Se producirá un fallo mayor si: | Tipo de fallo | Código de fallo |
|---|---|---|
.POS < 0 o .LEN < 0 | 4 | 21 |
Consulte Atributos comunes para obtener información sobre fallos relacionados con operandos Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Consultar el diagrama de flujo de FSC (la condición de salida de renglón es falsa) |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Consultar el diagrama de flujo de FSC (la condición de salida de reglón es verdadera) |
Post-escaneado | N/A |
Diagrama de flujo de FSC (la condición de salida de reglón es falsa)

Diagrama de flujo de FSC (la condición de salida de reglón es verdadera)

Diagrama de flujo de FSC (subflujo común de FSC)

Diagrama de flujo de FSC (subflujo de excepción común de FSC)

Ejemplos
Ejemplo 1
Buscar entre dos matrices DINT elementos que no son iguales.
Diagrama de lógica de escalera

Cuando está habilitada, la instrucción FSC compara cada uno de los 10 primeros elementos de array_1 con los elementos correspondientes de array_2. Cuando se encuentra un elemento que no es igual, se establecen los bits FD e IN. POS identifica la ubicación de los elementos no iguales. Borre el bit IN para buscar el resto de la matriz.

Ejemplo 2
Buscar una cadena dentro de una matriz STRING.
Cuando está habilitada, la instrucción FSC compara los caracteres en code con 10 elementos de code_table.
Cuando se encuentra una cadena en code_table que coincida con el código, se establecen los bits FD e IN. POS identifica la ubicación de los cadenas que coinciden. Borre el bit IN para buscar el resto de la matriz.

Entregue su opinión