Formato de comunicación: Módulos (modules) de E/S (I/O)
El formato de comunicación seleccionado para un módulo (module) de I/O determina cómo se comunica el módulo con el controlador (controller). Determina las páginas de configuración disponibles y la estructura de etiquetas (tags) y el método de configuración que se utilizará para configurar el módulo (module). En concreto, el formato de comunicación determina:
- el formato de los datos de entrada y salida para el módulo (module) de I/O
- el formato de los datos de configuración para el módulo (module) de I/O
- el tipo de conexión entre el controlador (controller) y el módulo (module) de I/O (directa o por rack)Si se está configurando un:Se puede usar:módulo (module) digitalmódulo (module) analógico
- conexión directa
Para seleccionar una conexión por rack hay que crear en primer lugar un adaptador ControlNet y seleccionar Optimización del rack como formato de comunicaciones; después, se debe crear un módulo (module) digital como secundario de dicho adaptador ControlNet y seleccionar también Optimización del rack como formato de comunicaciones.
CONSEJO:
una vez que se crea un módulo (module), no es posible cambiar el formato de comunicaciones. Para cambiar la configuración hay que borrar y volver a crear el módulo (module).
Se usa una conexión directa de forma predeterminada para todos los módulos (modules) analógicos y para todos los módulos cuyo formato de comunicaciones no se haya establecido como optimización del rack.
CONSEJO:
cuando se selecciona un formato de comunicación de sólo recepción, sólo aparecen las fichas Conexión y General.
CONSEJO:
el formato predeterminado para los distintos módulos (modules) de I/O disponibles se muestra en negrita en la siguiente tabla.
Si tiene uno de estos módulos (modules): | Estos formatos de comunicación están disponibles: |
Módulos (modules) genéricos | |
1734-MODULE 1738-MODULE | Datos - INT Datos - SINT Datos de entrada - INT Datos de entrada - SINT |
1756-MODULE 1788-MODULE 1789-MODULE | Datos - DINT Datos - DINT-Small Config (sólo 1756-MODULE) Datos - DINT-Con estado Datos - INT Datos - INT-Con estado Datos - REAL Datos - REAL-Con estado Datos - SINT Datos - SINT-Con estado Datos de entrada - DINT Datos de entrada - DINT-Con estado Datos de entrada - INT Datos de entrada - INT-Con estado Datos de entrada - REAL Datos de entrada - REAL-Con estado Datos de entrada - SINT Datos de entrada - SINT-Con estado |
1769-MODULE | Datos - INT Datos de entrada - INT |
FLEX-MODULE | Datos - INT Datos de entrada - INT Sólo recepción - Datos de entrada - INT |
Módulos (modules) digitales | |
1756-IA16 1756-IA16I 1756-IB16 1756-IB16I 1756-IB32/A 1756-IB32/B 1756-IC16 1756-IG16/A 1756-IH16I 1756-IM16I 1756-IN16 1756-IV16/A 1756-IV32/A | Datos de entrada con sello de hora CST El módulo (module) devuelve datos de fallo general y entrada junto con el valor del reloj del sistema (desde el chasis local) cuando cambian los datos. El reloj de sistema se encuentra en el módulo (module), y está sincronizado con todos los demás relojes de sistema que se encuentran en el mismo chasis (cuando existe un CST maestro en dicho chasis). El sello de hora muestrea el reloj del sistema después de que se hayan realizado los muestreos de datos y se hayan completado todos los retardos de filtros. Si se habilita el cambio de estado para cualquier punto de entrada, el sello de hora refleja la hora a la que el módulo (module) detecta el cambio de estado. Si el módulo (module) detecta más de un cambio de estado antes de haber podido enviar los datos de salida (ya sea porque hay varios puntos de entrada con el cambio de estado habilitado o porque el punto cambia rápidamente), el sello de hora se escribe en el búfer cada vez que el módulo detecta un cambio de estado. Así, la marca de tiempo informada al controlador refleja el último cambio de estado habilitado que ocurrió antes de que se transmitieran los datos. búfer 1.) En términos de software, un registro o grupo de registros empleados para el almacenamiento temporal de datos, para compensar las diferencias de velocidad de transmisión existentes entre el dispositivo transmisor y receptor. 2.) En términos de hardware, un circuito aislante utilizado para evitar la reacción de un circuito con otro.
CONSEJO:
en los diagnósticos de entrada procedentes de diagnósticos de módulos (modules) de salida, el sello de hora refleja la hora a la que el módulo detecta el fallo y, si se producen varios fallos en un solo período de mensaje, el sello de hora refleja la hora a la que se detectó el último. El método más eficaz de usar el sistema CST para coordinar salidas y entradas consiste en tener los módulos (modules) de salida y entrada residentes en el mismo chasis, sincronizados con el mismo maestro CST. Esto hace que sea posible programar un cambio de estado de salida hasta 16 segundos después de un cambio de estado de entrada, por el sencillo procedimiento de calcular sobre los bits de orden más bajo del sello de hora CST. Entonces, la función CST lleva a cabo la sincronización de entradas y salidas con un alto grado de precisión. Datos de entrada Sólo recepción - Datos de entrada con sello de hora CST Solo recepción - solo recepción Otro controller es el propietario de este module. Este controller no escribe configuración y solo puede escuchar el module cuando existe un controller propietario que lo controle activamente. El módulo (module) sólo devuelve datos de fallo general y de entrada. Solo escucha - Optimización de rack |
1756-IA8D 1756-IB16D | Diagnósticos completos - Datos de entrada Sólo recepción - Diagnósticos completos - Datos de entrada |
1756-IB16ISOE 1756-IH16ISOE | Modo CIP Sync 10X FIFO CIP Sync por punto (valor predeterminado de Revisión mayor 2) Modo CST FIFO CST por punto (valor predeterminado de Revisión mayor 1) |
1756-OA16 1756-OA8E 1756-OB16E 1756-OB8EI 1756-OB8I/A 1756-OV16E/A 1756-OV32E/A | Datos de fusible con sello de hora CST - Datos de salida El controlador (controller) propietario sólo envía al módulo (module) datos de salida. Datos de fusible con sello de hora CST - Datos de salida programada La salida enviada al módulo (module) tiene una hora programada adicional (en formato de hora CST). La transición (transition) de salida sucede cuando la hora CST del módulo (module) coincide con la hora programada.
CONSEJO:
el módulo (module) hace caso omiso de un número no especificado de bits de orden alto en el tiempo programado. Los módulos (modules) actuales hacen caso omiso de la totalidad de la word de orden alto y usan parte de la word de orden bajo. Se comparan al menos los bits suficientes para programar un evento con 16 segundos de antelación. El reloj CST se encuentra en el módulo (module), y está sincronizado con todos los demás relojes que se encuentran en el mismo chasis cuando existe un CST maestro en dicho chasis. El sello de hora de entrada se puede usar en combinación con la función de salida programada para que una salida sincronizada actúe en algún momento calculado en el futuro, después de que se produzca un sello de hora y un estado de cambio de datos de entrada. Se debe permitir una demora suficientemente larga para que el sello de hora obtenga la salida del módulo (module) de salida en el RPI, para que el programa (program) de control calcule la nueva salida a la velocidad de escán y para que el módulo de salida obtenga los nuevos datos del RPI. Normalmente, este proceso dura varias milésimas de segundo. El módulo (module) sólo mantiene una hora programada y la sobrescribe cada vez que el controlador (controller) envía una nueva salida. Si se cambia la hora programada antes del evento previamente programado, el evento previo no llega a producirse. Cuando se alcanza la hora programada, todas las salidas del módulo (module) adoptan los nuevos valores. Ninguna salida del módulo (module) cambia de estado antes de que se alcance la hora programada. El método más eficaz de usar el sistema CST para coordinar salidas y entradas consiste en tener los módulos (modules) de salida y entrada residentes en el mismo chasis, sincronizados con el mismo maestro CST. Esto hace que sea posible programar un cambio de estado de salida hasta 16 segundos después de un cambio de estado de entrada, por el sencillo procedimiento de calcular sobre los bits de orden más bajo del sello de hora CST. Entonces, la función CST lleva a cabo la sincronización de entradas y salidas con un alto grado de precisión. Sólo recepción - Datos de fusible con sello de hora CST - Datos de salida Si se ha fundido un fusible de un módulo (module) con fusible de salida, esta opción conecta un sello de hora CST al fallo de fusible fundido e indica cuando ha ocurrido el evento. El sello de hora refleja la hora a la que el módulo (module) detecta el fallo, y si se producen varios fallos en el mismo periodo de messages, el sello de hora refleja la hora a la que se detectó el último. Se puede comparar este sello de hora con el CST actual del chasis que contiene el módulo (module) para calcular exactamente cuándo se ha fundido el fusible. Solo escucha - Optimización de rack Optimización de racks |
1756-OA16I 1756-OA8 1756-OB16I 1756-OB32 1756-OB8 1756-OC8 1756-OH8I 1756-ON8 1756-OW16I 1756-OX8I | Sólo recepción - Datos de salida Solo escucha - Optimización de rack Datos de salida Optimización de racks datos de salida programada |
1756-OA8D 1756-OB16D | Diagnósticos completos El módulo (module) devuelve datos de diagnóstico (por ejemplo, Fusible fundido, Sin carga) así como un sello de hora CST cuando los datos del diagnóstico cambian de estado. - Datos de salida Diagnósticos completos - Datos de salida programada Sólo recepción - Diagnósticos completos - Datos de salida Optimización de racks Solo escucha - Optimización de rack |
1756-OB16IS | Solo escucha - Datos de salida Datos de salida Datos de salida programada por punto |
1756-OG16/A | Solo escucha - Datos de salida Datos de salida datos de salida programada Optimización de racks |
1769-IQ6XOW4/A 1769-IQ6XOW4/B | Datos |
1794-IB10XOB6 1794-IB16XOB16P/A | Datos Sólo recepción - Datos Optimización de racks |
1769-IA16/A 1769-IA8I/A 1769-IM12/A 1769-IQ16/A | Datos de entrada |
1794-IB32/A | Datos de entrada Solo recepción - Datos de entrada |
1734-IA2/C 1734-IB2/C 1734-IB4/C 1734-IM2/C 1734-IV2/C 1734-IV4/C 1738-IA2M12AC3/A 1738-IA2M12AC4/A 1738-IB2M12/A 1738-IB4M12/A 1738-IB4M8/A 1738-IB8M12/A 1738-IB8M23/A 1738-IB8M8/A 1738-IV4M12/A 1794-IA16/A 1794-IA8/A 1794-IA8I/A 1794-IB16/A 1794-IB8/A 1794-IB8S/A 1794-IC16/A 1794-IM8/A 1794-IV16/A 1797-IBN16/A | Datos de entrada Solo recepción - Datos de entrada Optimización de racks |
1769-OA16/A 1769-OA8/A 1769-OA8/B 1769-OB16/A 1769-OB16/B 1769-OB16P/A 1769-OB16P/B 1769-OV16/A 1769-OV16/B 1769-OW16/A 1769-OW8/A 1769-OW8/B 1769-OW8I/B 1794-OB32P/A | Datos de salida |
1734-OA2/C 1734-OW2/C 1734-OW4/C 1734-OX2/C 1738-OA2M12AC3/A 1738-OW4M12/A 1738-OW4M12AC/A 1794-OA16/A 1794-OA8/A 1794-OA8I/A 1794-OB16/A 1794-OB16P/A 1794-OB8/A 1794-OB8EP/A 1794-OC16/A 1794-OM8/A 1794-OV16/A 1794-OV16P/A 1794-OW8/A 1797-OB4D/A | Datos de salida Optimización de racks |
1734-OB2E/C 1734-OB2EP/C 1734-OB4E/C 1734-OV2E/C 1734-OV4E/C 1738-OB2EM12/A 1738-OB2EPM12/A 1738-OB4EM12/A 1738-OB4EM8/A 1738-OB8EM12/A 1738-OB8EM8/A 1738-OV4EM12/A | Sólo recepción - Datos de salida Datos de salida Optimización de racks |
Módulos (modules) analógicos | |
1756-IF16 1756-IF8 | Datos flotantes con sello de hora CST - Modo diferencial El hardware del módulo (module) de volumen alto tiene un máximo de cuatro conexiones de señal de entrada con multiplexor a un convertidor analógico a digital. Cada canal de entrada utiliza dos cables conectados a dos canales de hardware. El instrumento mide la diferencia de señal entre los dos cables. Este modo sólo proporciona dos canales por ADC (frente a los cuatro canales del modo de una sola terminación), pero generalmente ofrece una señal de medida de entrada más limpia. El modo diferencial utiliza dos conexiones de señal para cada señal que va a medir, proporciona señales más claras gracias a la medida diferencial y se ejecuta dos veces más deprisa que el modo de una sola terminación porque el ADC se comparte temporalmente entre dos señales y no entre cuatro; en consecuencia, sólo queda la mitad de canales de señales. Para obtener la máxima velocidad, evite el multiplexor y limítese a conectar un cable de entrada continuo a un ADC; de este modo se evita perder tiempo en las task de multiplexor y compartición, pero se reducen los canales de señales a una cuarta parte. Datos flotantes con sello de hora CST - Modo de alta velocidad El hardware del módulo (module) de volumen alto tiene un máximo de cuatro conexiones de señal de entrada con multiplexor a un convertidor analógico a digital. Los canales de entrada múltiple están multiplexados a un convertidor analógico a digital. Para obtener la velocidad de conversión más alta posible, uno de estos canales va directamente al ADC, y los otros tres se ignoran; no obstante, es posible alcanzar velocidades de muestreo más rápidas. Datos flotantes con sello de hora CST - Modo unipolar - El hardware del módulo (module) de volumen alto tiene un máximo de cuatro conexiones de señal de entrada con multiplexor a un convertidor analógico a digital. Cada canal usa un canal de hardware. Cuatro de estos canales están multiplexados a un ADC. En el modo de una sola terminación, el ADC cambia entre las cuatro entradas para muestrearlas todas. Esto abarca más canales, pero es más lento a causa del multiplexor. El modo de una sola terminación ofrece el mejor rendimiento en lo relativo a los puntos de entrada en uso por módulo (module), pero a velocidades de muestreo más bajas, y a costa de la compartición entre un grupo de cuatro canales. Es necesario desactivar la función de alarma para obtener una configuración de punto flotante de 16 canales. Esta configuración recuerda al usuario que la función de alarma no está disponible. Datos enteros con sello de hora CST - Modo diferencial Datos enteros con sello de hora CST - Modo de alta velocidad Datos enteros con sello de hora CST - Modo unipolar Datos flotantes - Modo diferencial Datos flotantes - Modo de alta velocidad Datos flotantes - Modo unipolar - Sin alarma Datos enteros - Modo diferencial Datos enteros - Modo de alta velocidad Datos enteros - Modo unipolar Sólo recepción - Datos flotantes con sello de hora CST - Modo diferencial Sólo recepción - Datos flotantes con sello de hora CST - Modo de alta velocidad Sólo recepción - Datos flotantes con sello de hora CST - Modo unipolar - Sin alarma Sólo recepción - Datos enteros con sello de hora CST - Modo diferencial Sólo recepción - Datos enteros con sello de hora CST - Modo de alta velocidad Sólo recepción - Datos enteros con sello de hora CST - Modo unipolar Sólo recepción - Datos flotantes - Modo diferencial Sólo recepción - Datos flotantes - Modo de alta velocidad Sólo recepción - Datos flotantes - Modo unipolar - Sin alarma Sólo recepción - Datos enteros - Modo diferencial Sólo recepción - Datos enteros - Modo de alta velocidad Sólo recepción - Datos enteros - Modo unipolar |
1756-IF6CIS/A 1756-IF6I 1756-IR6I 1756-IT6I 1756-IT6I2 1756-OF4 1756-OF6CI 1756-OF6VI 1756-OF8 | Datos flotantes con sello de hora CST Datos enteros con sello de hora CST Datos flotantes Datos enteros Sólo recepción - flotantes con sello de hora CST Sólo recepción - Datos enteros con sello de hora CST Sólo recepción - Datos flotantes Sólo recepción - Datos enteros |
1756-IF4FXOF2F/A | Datos flotantes con sello de hora CST Datos flotantes Sólo recepción - flotantes con sello de hora CST Sólo recepción - Datos flotantes |
1769-IF4XOF2/A | Datos |
1794-IE4XOE2/B 1794-IF2XOF2I/A 1794-IF4XOF4I/A | Datos Sólo recepción - Datos |
1769-IF4/A 1769-IF4/B 1769-IR6/A 1769-IT6/A | Datos de entrada |
1734-IE2C/C 1734-IE2V/C 1734-IR2/C 1734-IT2I/C 1738-IE2CM12/A 1738-IE2VM12/A 1738-IR2M12/A 1738-IT2IM12/A 1794-IE8/B 1794-IF4I/A 1794-IF4ICF/A 1794-IF8I/A 1794-IR8/A 1794-IRT8/A 1794-IT8/A 1794-IT8/B 1797-IE8/A 1797-IE8H/A 1797-IE8NF/A 1797-IRT8/A | Datos de entrada Solo recepción - Datos de entrada |
1769-OF2/A 1769-OF2/B 1794-OE4/B 1797-OE8/A 1797-OE8H/A | Datos de salida |
1734-OE2C/C 1734-OE2V/C 1738-OE2CM12/A 1738-OE2VM12/A 1794-OF4I/A 1794-OF8I/A | Sólo recepción - Datos de salida Datos de salida |
Módulos (modules) especiales | |
1734-232ASC/A 1734-232ASC/C 1734-485ASC/A 1734-485ASC/C 1734-IJ/C 1734-IK/C 1734-SSI/C 1734-VHSC24/C 1734-VHSC5/C 1738-232ASCM12/A 1738-485ASCM12/A 1738-IJM23/A 1738-SSI/A 1738-VHSC24M23/A 1756-CFM/A 1756-PLS/B | Datos Sólo recepción - Datos |
1756-HSC | Datos de HSC Datos de HSC - extendido Sólo recepción - extendido Solo escucha - Datos HSC |
1756-REG | Modo CST FIFO CST por punto |
1769-HSC | Datos |
1794-ID2/B 1794-IJ2/A 1794-IJ2I/A 1794-IP4/B 1794-VHSC/A 1797-IJ2/A | Datos de entrada Solo recepción - Datos de entrada |
Otros módulos (modules)/variadores | |
1756-DM PowerFlex 70 PowerFlex 700 PowerFlex 700H PowerFlex 700S PowerFlex 700 Vector WebPak 3000 | Datos |
PowerFlex 700Se2 | Definido por el usuario 1 Definido por el usuario 2 |
Entregue su opinión