Muestreo en tiempo real demasiado corto
El trabajo que el módulo realiza para:
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- muestrear las entradas
- alinear con la temperatura
- convertir a punto flotante (coma flotante)
- realizar escala
- verificar las diversas alarmas
requiere un período de RTS mayor.
Si está configurando: | Introduzca un valor de RTS que sea: |
un módulo (module) de entrada analógica 1756-IF8, 1756-IF16 no aislado en datos flotantes: modo de alta velocidad | 8 ms o más alto |
un módulo (module) de entrada analógica 1756-IR6I ó 1756 IT6I en modo de punto flotante (coma flotante) y un sensor está especificado | 50 ms o más alto |
un módulo (module) en modo de enteros | 10 ms o más alto |
un módulo (module) en modo de punto flotante (coma flotante) | 25 ms o más alto |
El valor de RTS indica la frecuencia con que se muestrean las entradas de los módulos (modules).
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module).
Entregue su opinión