Acerca de la bandeja de estado de controlador (controller)/proyecto

La bandeja de estado de controlador (controller)/proyecto se encuentra en el extremo derecho de la barra de estado. Contiene iconos que representan los siguientes estados del controlador (controller):
  • Bloqueado
    : este icono aparece cuando se está en línea. Aparece de forma diferente para cada uno de los tres estados de bloqueo del controlador (controller): Bloqueado por usted, Bloqueado por otro usuario o No bloqueado.
  • El proyecto contiene cambios cargados desde el controlador (controller)
    : este icono aparece siempre que el proyecto contenga cambios cargados desde el controlador. Este icono también se activa durante la correlación.
    CONSEJO:
    Si hace clic con el botón derecho del mouse en cualquiera de los iconos, aparecerá un menú contextual con los comandos comunes. Si pasa el mouse sobre el icono, podrá ver una sugerencia que describe el estado del icono.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal