Correlacionar un proyecto con un controlador (controller)

Correlacione un proyecto con un controlador (controller) para conectarse en línea con un controlador. Un archivo de proyecto correlacionado es un archivo cuyo contenido es suficientemente igual al de un controlador (controller) para permitir que el software de programación entre en línea. Cuando intente conectarse en línea, la aplicación
Logix Designer
intentará, automáticamente, correlacionar el proyecto cargando todos los cambios en línea efectuados en el controlador desde la última vez que estuvo en línea. Mientras esté en línea, los cambios realizados por otros usuarios se van cargando en su proyecto automáticamente.
Cuando vaya a conectarse, si el proyecto no se puede correlacionar automáticamente, se abre el diálogo
Listo para conexión en línea
. En este diálogo se explica por qué su proyecto no se puede correlacionar y se le ofrecen opciones.
A continuación se muestra una lista de las condiciones de correlación en el diálogo
Listo para conexión en línea
.
  • Se han hecho cambios fuera de línea en el proyecto abierto.
    Los cambios realizados fuera de línea en la lógica y configuración del programa (program) no se pueden correlacionar automáticamente. Decida si los cambios se descargan en el controlador (controller) o si se descartan (es decir, se sobrescriben) cargando el proyecto entero.
    CONSEJO:
    los cambios efectuados en la documentación no se descartan en la carga, puesto que se combinan con el proyecto desde el controlador (controller). Si los únicos cambios fuera de línea se han realizado en la documentación, el mensaje
    Se han hecho cambios fuera de línea en el proyecto abierto
    no aparece y el controlador (controller) se conecta directamente en línea.
    CONSEJO:
    Para cargar en un nuevo archivo, seleccione
    Seleccionar archivo
    e introduzca el nombre de un archivo que todavía no exista.
  • El proyecto abierto no es igual al proyecto en el controlador (controller).
    Confirme que la configuración de las comunicaciones es correcta. Si la configuración de comunicaciones es correcta y se muestra este message, significa que se ha abierto un archivo de proyecto equivocado. Seleccione
    Seleccionar archivo
    para acceder al diálogo
    Seleccionar archivo
    y localizar y abrir el archivo de proyecto correcto.
    Si no tiene el archivo de proyecto correcto, cargue el proyecto en un archivo nuevo. Para ello, haga clic en el botón
    Seleccionar archivo
    y luego escriba un nombre de archivo o acepte el nombre predeterminado. (El nombre predeterminado es igual que el del controlador (controller)).
  • No se encontró el archivo de proyecto en el directorio de proyectos.
    Esta condición se produce si intenta conectarse en línea sin antes haber abierto un proyecto y la aplicación
    Logix Designer
    no encuentra ningún archivo de proyecto (con el mismo nombre que el controlador) en su directorio de proyectos. Si el archivo del proyecto está en otro directorio, utilice
    Seleccionar archivo
    para acceder al diálogo
    Seleccionar archivo
    y buscar y abrir el archivo. O puede crear un nuevo archivo y cargarlo introduciendo el nombre del nuevo archivo en el diálogo
    Seleccionar archivo
    .
    CONSEJO:
    La aplicación
    Logix Designer
    , de forma predeterminada, da al archivo el mismo nombre que tiene el controlador al que se está conectando. Examine el nombre del controlador (controller) para asegurarse de que es el controlador que desea usar en línea.
  • Debe cargar o descargar para conectarse en línea utilizando el proyecto abierto.
    Esta condición se produce si:
    • Hay dos copias del archivo de proyecto: una ya se ha descargado y se está intentando conectarse en línea con la otra.
      En este caso, cargue la copia. Ambas copias están correlacionadas y ambas copias están disponibles para su consulta en línea.
      O bien
    • Los cambios efectuados en línea en el controlador (controller) no se pueden correlacionar.
      En este caso, cargue la copia. La descarga sobrescribirá los cambios en línea.
      CONSEJO:
      Para utilizar la opción de cargar en un nuevo archivo, seleccione
      Seleccionar archivo
      e introduzca el nombre de un archivo que todavía no exista.
  • No hay ningún proyecto cargado en el controlador (controller).
    La aplicación
    Logix Designer
    no puede conectarse en línea a menos que haya un proyecto en el controlador. Para conectar en línea, descargue un proyecto en el controlador (controller).
  • El proyecto en el controlador (controller) fue creado por una versión más reciente de la aplicación.
    Para conectarse en línea sin alterar el proyecto del controlador (controller), instale la versión más reciente de la aplicación. La conexión en línea del controlador (controller) mediante la descarga de un proyecto con la versión actual del software reemplaza el contenido del controlador (que quizá no sea lo que desea hacer).
  • El proyecto en el controlador fue creado usando una aplicación diferente a la aplicación
    Logix Designer
    .
    Conectarse en línea con el controlador (controller) mediante la descarga de un proyecto reemplazará el contenido del controlador (que quizá no sea lo que desea hacer). La otra opción es usar la aplicación en la que se creó el proyecto.
    Las condiciones detectados en el diálogo
    Conectado para cargar
    son iguales a las enumeradas más arriba, con estas adiciones.
  • Puede conectarse en línea sin cargar.
    No se han detectado cambios fuera de línea y si:
    • No se ha detectado ningún cambio en línea,
      O bien
    • Sí se han detectado cambios en línea, pero se pueden correlacionar automáticamente
      En cualquiera de esos casos, debería conectarse en línea sin cargar, a no ser que sepa que hay instrucciones SSV que han modificado el controlador (controller) y desee actualizar el proyecto abierto con dichos cambios.
      CONSEJO:
      La aplicación
      Logix Designer
      no puede detectar cambios realizados por las instrucciones SSV durante la ejecución. Si se conecta en línea sin cargar, es posible que aparezcan datos incorrectos en los cuadros de diálogo de configuración correspondientes a todos los objetos CIP que han sufrido cambios.
  • Puede cargar en el archivo de proyecto abierto.
    Esto es una confirmación de que los archivos del proyecto coinciden y se puede realizar la carga en el archivo abierto. Si los archivos no coinciden, aparece el mensaje
    El proyecto abierto no coincide con el proyecto en el controlador (controller)
    .
  • El controlador (controller) está protegido.
    La aplicación no puede cargar, descargar ni conectarse en línea con un controlador (controller) protegido. Desproteja el controlador (controller) y vuelva a intentarlo.
  • Proyecto no correlacionado: Hay una copia distinta del proyecto almacenada en memoria no volátil y se ha cargado en el controlador (controller).
    La memoria del controlador (controller) se ha cargado desde la memoria no volátil. La lógica y la configuración del programa (program) no pueden correlacionarse automáticamente, dado que los cambios efectuados después de almacenar la imagen de la memoria no volátil ya no se encuentran en el controlador (controller). Decida si los cambios se descargan en el controlador (controller) o si se descartan (es decir, se sobrescriben) cargando el proyecto entero.
    CONSEJO:
    los cambios efectuados en la documentación no se descartan en la carga, puesto que se combinan con el proyecto desde el controlador (controller). Si los únicos cambios efectuados fuera de línea corresponden a la documentación, el mensaje
    Hay una copia del proyecto distinta almacenada en la memoria no volátil y cargada en el controlador (controller)
    no aparece y el controlador se conecta directamente en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal