Valores de medición y registro de offset de salida - calibración de FLEX I/O

Para medir el desplazamiento de salida y registrar su valor:
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
  1. Mida el voltaje/corriente de los canales usando un multímetro.
  2. Introduzca el valor, para cada canal, en la columna
    Referencia registrada (Voltios)/(mA)
    .
  3. Seleccione
    Siguiente
    para ver los resultados de la calibración de offset de salida.
El software usa el valor introducido, calcula la corrección de error y envía la corrección al módulo (module).
También puede seleccionar:
  • Reintentar
    si se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
    CONSEJO:
    este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal